This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352P:IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包8.2.0.00004)

Guru**** 2550450 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1350STK, CC2650STK, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/834140/ccs-launchxl-cc1352p-icepick_c-error-connecting-to-the-target-error--242-0x0-a-router-subpath-could-not-be-accessed-the-board-configuration-file-is-probably-incorrect-emulation-package-8-2-0-00004

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1352PCC1350STKCC2650STKCC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

LaunchPad CC1352P1、CCS 版本:9.1.0.00010、Linux Mint 18

我正在关注 实验

我生成和调试并获取:

Cortex_M3_0:GEL 输出:存储器映射初始化完成。
IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-242 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 电路板配置文件可能不正确。 (仿真包8.2.0.00004)

这是一款全新的电路板、我几天前就收到过、从未以任何方式进行过编程或回调!

我附加项目的 zip 文件,请注意探测选择是通过序列号完成的,您必须将其调整到您的设置。

e2e.ti.com/.../collector_5F00_CC1352P1_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos_5F00_ccs.zip

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我无法重现此问题;我导入了您的项目、只需单击绿色虫子按钮-它会经过其空间并在 main 处停止。

    是否确定您的电路板在正确的位置安装了跳线?  

    这是我认为在您的案例中可能发生的唯一情况。 不过、我有一个 CC1352R1 (不是 P1)。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我没有触摸跳线、介绍说:

    XDS110跳线块上的 TDO、TDI、SWO 和 GND 信号的开箱即用跳线未安装、并且正在使用 cJTAG 进行闪存和调试。 这使用户能够访问 DIO16和 DIO17。 如果需要四引脚 JTAG、只需卸载标有 DIO16和 DIO17的电阻器、并在 XDS110跳线块上安装跳线即可。 对于 GND 引脚、由于 XDS110和 CC1352P 的接地连接在 PCB 上、因此不一定要使用跳线。

    因此、由于目标配置设置为 cJTAG、因此我们应该很好。

    下面是一个快照:

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    感谢您发送照片。 您的电路板当然还会发生其他事情。  

    我将尝试获取 P1板、并查看是否可以重现连接故障。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的支持。

    还有一件事:

    当我在全新的电路板上运行第一个调试会话时、我有两个对话窗口、都表示调试器上的固件需要更新。

    我在这两个对话框上都单击了"是"、然后在对话框关闭后、我立即收到了所提到的错误-它看起来不像实际更新发生了。 后续调试会话从未再次显示这些对话框。

    希望这会有所帮助

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    鉴于电路板是全新的、可能需要更新固件。 您是否必须更新固件?  

    如果是、您是否两次单击"更新"按钮? 由于更新过程中出现错误、单击此按钮后固件更新对话框将保持打开状态、因此可能会出现错误-242 ( 此处提供详细信息)。

    也就是说、我刚刚借用了一个全新的 P1板、它运行良好。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    正如我说过的、"更新"对话框永远不会再次出现、只是第一次出现两个框。

    我解开/重新安装了电路板并进行了重建、现在我得到:

    我所做的:

    $./xdsdfu -m  

    $./xdsdfu -f firmware.bin -r

    现在、我获得了一个在 main 停止的调试、然后我单击"Run"

    到目前为止都很好。

    但在一分钟左右之后、我会得到:

    Cortex_M4_0:GEL 输出:内存映射初始化完成。
    Cortex_M4_0:GEL 输出:电路板复位完成。
    IcePick_C:错误:(错误-261 @ 0xFFFFFFB)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包8.2.0.00004)

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我明白了。 在这种情况下、您可以在项目内部打开文件 targetConfigs/CC1352P1F3.ccxml、转至 Advanced 选项卡、选择 XDS110 Debug Probe、然后选择以下选项? 这将有助于使事情变得更加稳定。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、这有时会有所帮助、谢谢、但我仍然经常收到:

    Cortex_M4_0:GEL 输出:内存映射初始化完成。
    IcePick_C:连接到目标时出错:(错误-261 @ 0xFFFFFFB)接收到来自 XDS110的无效响应。 (仿真包8.2.0.00004)

    启动调试会话时出现的问题。

    但情况并非总是如此、调试会话有时会按预期启动。 我已经使用最新 CCS 下载版本在不同机器上的第二个 Launchpad CC1352P1 (Mint 18.04)以及 collector_CC1352P1_LAUNCHXL_tirtos_ccs 示例项目对此进行了测试。

    我已经为目标选项卡尝试了不同的调试设置、有时它可以工作、有时我会收到上述消息。

    您能否向我发送一个具有经证实良好配置(目标配置和调试配置)的压缩项目?

    我还必须补充的是、我使用 MSP432和 AM3335 (具有 JTAG 调试的 BeagleBone)已经有一段时间了、而且我从未遇到过这种不可靠的调试行为。

    顺便说一下、我对 CC2650STK 和 CC1350STK 传感器标签有同样的问题、我想知道这些无线产品是否已经过真正的测试

    Linux 下。

    无论如何、在 Linux 下测试的已知良好项目将帮助我缩小问题范围。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、  

    我一直在尝试获取您在 Ubuntu 18.04上遇到的错误、但没有结果。 我开始怀疑主机或 Linux Mint 存在一分钟问题、可能导致此不稳定。 我正在测试 CC2640R2F、CC26X2R1、CC1352R1、无法始终发现问题。  

    由于使用 CR2032电池、SensorTag 看起来会有一些问题-我似乎总是将电池耗尽(也许我忘记关闭设备电源)。  

    我将继续尝试查看具体的因素组合是否会触发这种情况。 如果我发现任何相关详细信息、我会报告。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的友好支持。

    在我这边、除了 我的 XDS110和一个额外的 CC1350STK、我还订购了一个 DevPack。 在接下来的几天内、我将设置专用 Ubuntu 18.04

    并使用调试器和所有板重新运行所有测试。

    我将在星期一汇报我的调查结果。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉斐尔

    我在两台不同的机器上测试了 CC1352P1 LaunchPad、没有问题。 因此、我的第一个 DEV 站可能会成为问题的罪魁祸首。

    但是、我建议您标记双固件

    将窗口更新为错误:

    在更新 CCS 9.1 (TI 仿真器包)后、我再次得到了这个结果。 单击这两个选项将使 XDS110成为砖型。

    就传感器标签而言、我仍然有问题。 我收到了传感器标签开发包、但仍然无法使空项目运行。

    另请参见 此主题。

    因此、对于传感器标签部件、我将此线程保持打开状态、然后关闭 LaunchPad 部件。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您报告您的发现;报告了双更新对话框(错误报告 CCB-2457)、并修复了 CCSv9.2.0在本月晚些时候发布的问题。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我成功地让传感器标签与 SensorTag DevPack 配合使用。 我断开了电源/卸下了电池、 此处报告的连接错误 消失了。

    因此、底线是:

    -我无法使用 XDS110调试探针调试传感器标签。

    -可以/应该在调试时移除目标电源(电池)。

    感谢你的帮助

    Peter