This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CAN't 在 Ubuntu 18.04 LTS 上安装 CCS9

Guru**** 2551370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/831694/ccs-can-t-install-ccs9-on-ubuntu-18-04-lts

工具/软件:Code Composer Studio

我已按照 http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_linux_host_support.html 中的步骤操作 、但当我运行二进制文件安装时失败、因为它无法找到32位 libc6-i386、即使我按照所有说明 sudo apt 安装所有依赖项、并且可以在终端中看到它们  

II libc6:AMD64 2.27-3ubuntu1 AMD64 GNU C 库:共享库
II libc6:i386 2.27-3ubuntu1 i386 GNU C 库:共享库
II libc6-Armel-cross 2.27-3ubuntu1cross1.1所有 GNU C 库:共享库(用于交叉编译)
II libc6-dbg:AMD64 2.27-3ubuntu1 AMD64 GNU C 库:分离的调试符号
II libc6-dev:AMD64 2.27-3ubuntu1 AMD64 GNU C 库:开发库和头文件
II libc6-dev-Armel-cross 2.27-3ubuntu1cross1.1所有 GNU C 库:开发库和头文件(用于交叉编译)
II libc6-dev-i386 2.27-3ubuntu1 AMD64 GNU C 库:用于 AMD64的32位开发库
II libc6-dev-x32 2.27-3ubuntu1 AMD64 GNU C 库:x32 ABI Development Libraries for AMD64
II libc6-i386 2.27-3ubuntu1 AMD64 GNU C 库:用于 AMD64的32位共享库
II libc6-x32 2.27-3ubuntu1 AMD64 GNU C 库:x32 ABI AMD64共享库

是否有线索?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    是否可以运行'uname -a'并在此处发布输出?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    结果是:

    Linux 系列- Inspiron 灵越-3521 4.15.0-58-generic #64-Ubuntu SMP Tue 8月6日11:12:41 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这与我的相同。 奇怪的是、安装程序抱怨缺少依赖关系。

    您能否提供从安装程序中看到的确切消息(或屏幕截图)?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是本机 Linux 机器、还是在 VM 或 WSL (Linux 的 Windows 子系统)中运行? 不支持后者(WSL)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它肯定不是 VM。 我在我的笔记本电脑上安装了一个 Linux 发行版、该发行版以前是 Windows。 我不知道这是否会影响我的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、假设现在这是一台本地运行 Linux 的笔记本电脑、这不应该成为问题。

    我在非本机 Linux 计算机(VM 等)的计算机上看到的错误。 很抱歉、由于延迟、我需要进一步了解本机 Linux 计算机上出现此问题的原因。

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚安装了 Ubuntu 18.04.3、并且在首次启动系统后立即单击相同的消息-即系统上没有其他软件包。  

    多年来、Ubuntu 似乎改变了指定 i386软件包的方式(有关 e2e 的几个报告)。

    当我使用参数 libc6:i386发出 Linux 安装说明中显示的命令时、我会遇到错误。

    [引用 user="cmd"]

    用户@test-lab~$ sudo apt install libc6:i386
    正在读取软件包列表... 完成
    构建依赖关系树
    正在读取状态信息... 完成
    无法安装某些软件包。 这可能意味着您有
    请求了不可能的情况、或者您使用的是不稳定的情况
    尚未创建某些必需软件包的发行版
    或已从传入中移出。
    以下信息可能有助于解决这种情况:

    以下软件包具有未满足的依赖项:
    libc6:i386:取决于:libgcc1:i386,但不会安装它
    E:无法更正问题,您已保留损坏的软件包。

    [/报价]

    然后、发出非常相似的软件包名称 libc6-i386、CCS 安装程序进程将向前推进。  

    [引用 user="cmd"]

    用户@test-lab~$ sudo apts install libc6-i386
    正在读取软件包列表... 完成
    构建依赖关系树
    正在读取状态信息... 完成
    将安装以下新软件包:
    libc6-i386
    0升级,1新安装,0删除,0未升级。
    需要获得2、651 KB 的存档。
    执行此操作后,将使用12.4 MB 的额外磁盘空间。
    GET:1 us.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main AMD64 libc6-i386 AMD64 2.27-3ubuntu1 [2、651 KB]
    0中取出2、651 KB (5、803 kB/s)
    选择先前未选择的软件包 libc6-i386。
    (正在读取数据库... 126227当前安装的文件和目录。)
    正在准备解压缩.../libc6-i386_2.27-3ubuntu1_amd64.deb ...
    解压缩 libc6-i386 (2.27-3ubuntu1).
    正在设置 libc6-i386 (2.27-3ubuntu1).
    正在处理 libc-bin (2.27-3ubuntu1)...

    [/报价]

    您能否从命令行发出以下命令并查看库是否已安装?

    [引用 user="cmd"]

    用户@test-lab~$ apt list --installed | grep libc6

    警告:APT 没有稳定的 CLI 界面。 在脚本中谨慎使用。

    libc6/bionic、现在为2.27-3ubuntu1 AMD64 [已安装、自动]
    libc6-dbg/bionic、现在为2.27-3ubuntu1 AMD64 [已安装、自动]
    libc6-i386/bionic、现在为2.27-3ubuntu1 AMD64 [已安装]

    [/报价]

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔