工具/软件:Code Composer Studio
我已按照 http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_linux_host_support.html 中的步骤操作 、但当我运行二进制文件安装时失败、因为它无法找到32位 libc6-i386、即使我按照所有说明 sudo apt 安装所有依赖项、并且可以在终端中看到它们
II libc6:AMD64 2.27-3ubuntu1 AMD64 GNU C 库:共享库
II libc6:i386 2.27-3ubuntu1 i386 GNU C 库:共享库
II libc6-Armel-cross 2.27-3ubuntu1cross1.1所有 GNU C 库:共享库(用于交叉编译)
II libc6-dbg:AMD64 2.27-3ubuntu1 AMD64 GNU C 库:分离的调试符号
II libc6-dev:AMD64 2.27-3ubuntu1 AMD64 GNU C 库:开发库和头文件
II libc6-dev-Armel-cross 2.27-3ubuntu1cross1.1所有 GNU C 库:开发库和头文件(用于交叉编译)
II libc6-dev-i386 2.27-3ubuntu1 AMD64 GNU C 库:用于 AMD64的32位开发库
II libc6-dev-x32 2.27-3ubuntu1 AMD64 GNU C 库:x32 ABI Development Libraries for AMD64
II libc6-i386 2.27-3ubuntu1 AMD64 GNU C 库:用于 AMD64的32位共享库
II libc6-x32 2.27-3ubuntu1 AMD64 GNU C 库:x32 ABI AMD64共享库
是否有线索?