This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-OMAPL138:OMAPL138-LCDK

Guru**** 2532240 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/828857/ccs-processor-sdk-omapl138-omapl138-lcdk

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

工具/软件:Code Composer Studio

我的客户正在转至 OMAP-L138 LCDK 上的 Processor SDK,但他们遇到错误,使他们无法继续工作。

您能帮助我们了解正在发生的情况吗?

---------- 来自客户的电子邮件---------

我将使用此处提供的下载链接重新安装适用于 OMAP-L138的 CCS 和 ProcessorSDK RTOS:

http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/OMAPL138/latest/index_FDS.html

我不断收到下面的错误消息、什么是错误的?

下面是我要做的:  

1.运行 CCS 安装程序

2.完成安装后启动 CCS。

3.接受弹出的更新安装

4.下载更新后单击重新启动

5. CCS 重新启动后等待安装更新软件包

6.获取上面的此错误消息。

我使用的是 CCS 9.0.1.00004、该下载链接在我上面链接的页面上。

现在、在我开始安装 ProcessorSDK RTOS 之前、安装会中断。

--------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    设备支持更新由于某种原因失败。

    客户能否提供安装日志?

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_diagnostic-logs.html#ccs-installation-logs

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已附加了一个 zip 文件夹、其中包含多个安装 logs.e2e.ti.com/.../5140.install_5F00_logs.zip

    最棒的

    Rahul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的日志、我已将其发送给我们的安装专家进行分析

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    我可以尽快获取有关此内容的更新吗?

    谢谢、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahul、

    丹麦语(我们的安装专家)可以提供解决方法。 她通过 E2E 私人聊天发送了一条消息。 你收到了吗?

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在 E2E 上收到朋友的请求、但看不到任何消息。 我现在要联系我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于关注此主题的论坛上的人员、讨论已离线。 我将发布此主题的任何新更新。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    干净的 CCSv9.1.0安装似乎成功。