工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试移植最初位于 CCS3.3中的代码。 我设法在 CCS5中至少编译并链接它、但现在我尝试在最新的 CCS9.1.0.00010中执行相同的操作。
我将 DSP BIOS 升级到了5.42.2.10版。 项目使用.tcf 文件。 当我在 CCS9中构建它时、我会遇到链接器错误:
"./xxx.cmd"、第197行:错误#10104:未定义符号"PIE_INT9_4"
表达式中使用
错误有几个 HWI_USER 和 PIE_INT 、它们位于从 tcf 文件创建的 cmd 文件中。
在 CCS3.3和 CCS5中成功使用了 tcf 文件。
谢谢你