This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:CCS9、DSP BIOS 5.42.10编译器 v18.12.3.LTS

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/833872/ccs-tms320f2812-ccs9-dsp-bios-5-42-10-compiler-v18-12-3-lts

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试移植最初位于 CCS3.3中的代码。  我设法在 CCS5中至少编译并链接它、但现在我尝试在最新的 CCS9.1.0.00010中执行相同的操作。

我将 DSP BIOS 升级到了5.42.2.10版。  项目使用.tcf 文件。  当我在 CCS9中构建它时、我会遇到链接器错误:

 "./xxx.cmd"、第197行:错误#10104:未定义符号"PIE_INT9_4"

表达式中使用

错误有几个 HWI_USER 和 PIE_INT 、它们位于从 tcf 文件创建的 cmd 文件中。

在 CCS3.3和 CCS5中成功使用了 tcf 文件。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefani、

    您能否获得一个开箱即用的 DSP/BIOS 示例以与 CCS 9.1配合使用?  

    是否可以附加(请勿复制/粘贴).tcf 文件?

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ToddMullanix"]

    您好、Stefani、

    您能否获得一个开箱即用的 DSP/BIOS 示例以与 CCS 9.1配合使用?  

    是否可以附加(请勿复制/粘贴).tcf 文件?

    [/报价]

    感谢您回复 Todd。  除了这个项目之外、我没有使用 DSP/BIOS 的项目。  我有一个项目不使用任何在 CCS9.1中运行良好的 BIOS (最初从 CCS3.3移植到 CCS5、CCS7、CCS8、然后再移植到 CCS9)。

    我尝试"插入文件"以附加 tcf 文件、但无法开机自检(错误)?  附加 tcf 文件的最佳方式是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stefani、

    您不能使用该编译器版本。 我刚刚尝试了6.4.12、它构建良好。 您可以从以下位置下载不同的编译器版本: http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/download.htm

    我们不建议只添加.tcf 文件。 如果您要移动一个旧的 DSP/BIOS 项目、它应该已经有了一个。

    您应该能够在 CCS 中使用 Project->New Project Wizard 来创建一个开箱即用的 DSP/BIOS 示例。 在所需的器件上进行筛选、选择它、命名项目、选择编译器、然后选择 DSP/BIOS 示例。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="ToddMullanix"]

    您好、Stefani、

    您不能使用该编译器版本。 我刚刚尝试了6.4.12、它构建良好。 您可以从以下位置下载不同的编译器版本: http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/download.htm

    我们不建议只添加.tcf 文件。 如果您要移动一个旧的 DSP/BIOS 项目、它应该已经有了一个。

    您应该能够在 CCS 中使用 Project->New Project Wizard 来创建一个开箱即用的 DSP/BIOS 示例。 在所需的器件上进行筛选、选择它、命名项目、选择编译器、然后选择 DSP/BIOS 示例。

    Todd

    [/报价]

    非常感谢 Todd!  它已编译并链接!   

    已经有来自 CCS3.3的 tcf 文件、但在将其移植到 CCS5时、我必须添加几行。   

    感谢您提供的"开箱即用"项目示例。