This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2633:警告:压缩"lzss"被忽略

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/833339/ccs-msp430fr2633-warning-compression-lzss-is-ignored

器件型号:MSP430FR2633

工具/软件:Code Composer Studio

对于以下代码、我收到以下警告:

"#10229-D null:输出段".data"是指加载符号"$C$SL1"、因此无法压缩;压缩"lzss"被忽略"

根据我所读的内容、此警告可能会被忽略。 一个帖子建议将.cinit 从任何组中移出、但该组未纠正该问题(它发出另一条警告、指出.cinit 位置已默认设置)。

我使用从 CapTIvate 设计中心生成代码时提供的默认链接器文件。 这里有问题吗? 是否有某种方法可以抑制此警告?

char * MyValues[6]={"2"、"1"、"3"、"5"、"4"、"6"};

void hw_term_ReportValues (void)
{
uint8_t i = 0;
uint8_t str[20];
for (i=0;i < 6;i++)
{spruintstr
(spruintstr)、"f *
(str);"mystr[w_str"}[w_str_str"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来好像所有内容都适合您系统上可用的内存、您只是不想听到有关此诊断的信息。  在这种情况下、添加链接器选项-diag_suppress=10229

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  是否对与此警告相关的幕后故事进行了一些解释?  生成链路警告似乎是一个相当不令人兴奋的函数、我想知道是否有应以不同方式配置的内容、以便不首先生成链路警告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Jason Enyart"]是否有一些与此警告相关的幕后故事说明?

    此主题 将简要讨论此问题、并链接到其他主题帖并提供更详细的说明。

    谢谢、此致、

    乔治