请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR2633 工具/软件:Code Composer Studio
对于以下代码、我收到以下警告:
"#10229-D null:输出段".data"是指加载符号"$C$SL1"、因此无法压缩;压缩"lzss"被忽略"
根据我所读的内容、此警告可能会被忽略。 一个帖子建议将.cinit 从任何组中移出、但该组未纠正该问题(它发出另一条警告、指出.cinit 位置已默认设置)。
我使用从 CapTIvate 设计中心生成代码时提供的默认链接器文件。 这里有问题吗? 是否有某种方法可以抑制此警告?
char * MyValues[6]={"2"、"1"、"3"、"5"、"4"、"6"}; void hw_term_ReportValues (void) { uint8_t i = 0; uint8_t str[20]; for (i=0;i < 6;i++) {spruintstr (spruintstr)、"f * (str);"mystr[w_str"}[w_str_str"