This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138A:CCS v.9中遇到编译问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/833297/ccs-ucd3138a-compile-problem-encountered-in-ccs-v-9

器件型号:UCD3138A
主题中讨论的其他器件:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是 UCD3138系列数字 PWM 控制器的初学者。

我在 F2812、F28335和 C6747上有一些经验、因此我对 CCS 很熟悉。

现在我安装了最新版本 CCS v.9、但在努力编译 UCD3138A 工程时、我发现没有安装 ARM 编译器版本5.2.4。

我还发现、当使用 CCS 帮助->安装新软件->代码生成工具更新时、没有 v5.2.4编译器。

我已经阅读了有关此问题的相关论坛、并知道如果 安装 CCS v.6.1.3.00033、则可以解决此问题。

但该论坛于2017年发布、现在是2019年。

因此、我想问是否还有其他方法可以解决 UCD3138系列 ARM 的编译问题。   

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suyon、

    请禁用"Show only the latest versions of available software"(仅显示可用软件的最新版本)复选框:

    谢谢

    Ki