请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138A 主题中讨论的其他器件:UCD3138、
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我是 UCD3138系列数字 PWM 控制器的初学者。
我在 F2812、F28335和 C6747上有一些经验、因此我对 CCS 很熟悉。
现在我安装了最新版本 CCS v.9、但在努力编译 UCD3138A 工程时、我发现没有安装 ARM 编译器版本5.2.4。
我还发现、当使用 CCS 帮助->安装新软件->代码生成工具更新时、没有 v5.2.4编译器。
我已经阅读了有关此问题的相关论坛、并知道如果 安装 CCS v.6.1.3.00033、则可以解决此问题。
但该论坛于2017年发布、现在是2019年。
因此、我想问是否还有其他方法可以解决 UCD3138系列 ARM 的编译问题。
谢谢。