主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 CC2640R2F
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
我一直在使用 CC2640R2F LaunchPad (SDK 版本为3.20.0.21)、遇到一个问题、即尝试通过 Uniflash 中的 XDS110进行闪存时、系统会提示将固件更新到仿真包8.1.0.00007。
执行此更新并尝试在 CCS 中刷新后、它会要求对仿真包8.2.0.00004执行另一个固件更新。 我还应该注意的是、在 CCS 中进行更新后、我收到了该软件包的错误消息、声明:
连接到目标时出错:
(错误-6311) PRSC 模块无法写入寄存器。
(仿真包8.2.0.00004)
如果我断开并重新连接 LaunchPad USB 电缆、则在出现此错误后我能够闪烁。
当我在 CCS 和 Uniflash 之间切换以加载 simple_peripheral_cc2640r2lp_oad_offchip 示例文件时、这种情况会持续发生、也会出现在 host_test 示例中。
如果我使用带有 XDS2XX 调试探针的定制板、则不会发生不匹配。
这是 Uniflash 问题还是我刚刚错过了什么?
此致、
Anthony