This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:CCS v9.1.0.00010中的 XDS110 USB 调试探针版本不匹配、UniFlash v5.0.0.2289

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/832765/ccs-launchxl-cc2640r2-xds110-usb-debug-probe-version-mismatch-in-ccs-v9-1-0-00010-with-uniflash-v5-0-0-2289

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我一直在使用 CC2640R2F LaunchPad (SDK 版本为3.20.0.21)、遇到一个问题、即尝试通过 Uniflash 中的 XDS110进行闪存时、系统会提示将固件更新到仿真包8.1.0.00007。

执行此更新并尝试在 CCS 中刷新后、它会要求对仿真包8.2.0.00004执行另一个固件更新。 我还应该注意的是、在 CCS 中进行更新后、我收到了该软件包的错误消息、声明:

连接到目标时出错:
(错误-6311) PRSC 模块无法写入寄存器。
(仿真包8.2.0.00004)

如果我断开并重新连接 LaunchPad USB 电缆、则在出现此错误后我能够闪烁。

当我在 CCS 和 Uniflash 之间切换以加载 simple_peripheral_cc2640r2lp_oad_offchip 示例文件时、这种情况会持续发生、也会出现在 host_test 示例中。

如果我使用带有 XDS2XX 调试探针的定制板、则不会发生不匹配。

这是 Uniflash 问题还是我刚刚错过了什么?

此致、
Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    最新版本的 CCS 与 Uniflash 与 Uniflash 5.1.0版本同步。

    如果您使用的是 CCSv9.0.0或 CCSv9.0.1、但没有更新、则可以使用 Uniflash 5.0.0、而无需在每个交换机上更新 XDS110的固件。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rafael、

    感谢您快速联系。 升级到 Uniflash v5.1.0.2397后、我可以确认在其与 CCSv9.1.0.00010之间切换以刷写代码时不再有任何问题。

    非常感谢、
    Anthony