主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM、 EK-TM4C123GXL
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试为嵌入式微计算机系统课程安装 CCS、讲师说我们必须使用 CCS v7.4或 CCS v6.2、因为更高版本不支持我们正在使用的 Tiva C TM4C123GH6PM LaunchPad。 但是、在尝试安装这些版本中的任何一个时、我会多次遇到某种错误、直到它最终失败。
我收到"SSL channel "sock102ae1090"之类的错误:错误:TLSv1警报协议版本"、直到它最终显示
“An error occured : Installer failed to install JRE correctly.(发生错误:安装程序无法正确安装 JRE。)”
我找到了一篇标记为"已解决"的论坛文章、其中建议尝试使用较新版本的 CCS、但是由于我的课程是使用 Tiva C TM4C 系列 LaunchPad、因此我受限于使用哪些版本。
我正在运行 macOS Mojave。