This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:在 macOS 上安装 CCS v7.4和 v6.2时出错

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/831358/ccs-ccstudio-error-installing-ccs-v7-4-and-v6-2-on-macos

器件型号:CCStudio
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PMEK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试为嵌入式微计算机系统课程安装 CCS、讲师说我们必须使用 CCS v7.4或 CCS v6.2、因为更高版本不支持我们正在使用的 Tiva C TM4C123GH6PM LaunchPad。 但是、在尝试安装这些版本中的任何一个时、我会多次遇到某种错误、直到它最终失败。

我收到"SSL channel "sock102ae1090"之类的错误:错误:TLSv1警报协议版本"、直到它最终显示

“An error occured : Installer failed to install JRE correctly.(发生错误:安装程序无法正确安装 JRE。)”

 


我找到了一篇标记为"已解决"的论坛文章、其中建议尝试使用较新版本的 CCS、但是由于我的课程是使用 Tiva C TM4C 系列 LaunchPad、因此我受限于使用哪些版本。  

我正在运行 macOS Mojave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCSv7.x 和6.2版本未在 Mojave 上经过测试、因此它们有可能根本无法正常工作。  

    有趣的是、即使是最新的 CCS 也支持 TM4C123GH6PM Launchpad -您的设置中是否缺少任何特定组件?

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯。 也许我的教授当时获得了错误的信息。

    对于本课程、我们使用前面提到的 Tiva T4MC LaunchPad 来控制配备了一些传感器的机器人、使机器人可以自主地从开始到结束穿越迷宫。

    macOS 上是否只有与 CCS 9.1兼容的特定器件?

    我随附了我们的讲师提供的课程的器件列表。

    e2e.ti.com/.../Robot-parts-Sp18.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Caleb Harrison "]是否只有与 macOS 上的 CCS 9.1兼容的特定器件?

    我不确定是否正确理解了您的问题、但从您在 Excel 文件中显示的器件列表中、CCS 唯一能够调试的器件是 EK-TM4C123GXL Launchpad。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、让我更清楚...

    macOS Mojave 上的 CCS v9.1是否能够对 TM4C123GXL LaunchPad 进行编程/连接各种传感器和附加组件?

    我不确定这是否需要某些可能不适用于 macOS 的驱动程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定、因为我不熟悉电子表格中显示的传感器。 您需要联系每个传感器的制造商-对于我们制造的传感器、您始终可以将问题发布到相应的传感器/ADC/接口/等 论坛会议室。  

    此致、

    拉斐尔