主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
在尝试基于 ADCSNINGLEECHANNEL 示例的程序时遇到问题。 我附加程序
e2e.ti.com/.../adcsinglechannel_5F00_CC1352R1_5F00_LAUNCHXL_5F00_tirtos_5F00_ccs-_2800_1_2900_.zip
CCS Cloud 和 Code Composer Studio 显示错误-242。
尝试在调试器和微控制器之间隔离问题时、我在设备管理器上检查了异常、并将其识别为:
还使用控制台进行了扫描偏离:
所以我认为这不是 Debbuger 的问题。 尝试查找问题我使用 CCS 进行了连接测试、并收到以下消息:
[开始:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
执行以下命令:
%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性
[结果]
---- [打印电路板配置路径名]---------------
C:\Users\SARA\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
ccs910\0\BrdDat\testBoard.dat
---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------
此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为2019年8月26日。
库构建时间为'13:34:49'。
库软件包版本为'8.3.0.00003'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------
扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。
硬打开控制器时出错。
---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----
此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。
值为'-242'(0xffff0e)。
标题为"SC_ERR_ROUTER_ACCESS_SUBPATH"。
说明如下:
无法访问路由器子路径。
电路板配置文件可能不正确。
[结束:德州仪器 XDS110 USB 调试探针]
我曾尝试使用 Uniflash 复位微控制器、但发生了错误-2131:
还使用其他 LaunchXL-CC1352R 板来刷写微控制器、结果相同
此外、还可以通过 SmartRF 闪存编程器2强制批量擦除(同时使用2引脚和4引脚 cJTAG)、我得到以下结果:
是否有人可以帮助我修复此错误?
非常感谢、
豪尔赫