This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/PROCESSOR-SDK-OMAPL138:LCDKOMAPL138

Guru**** 2532270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/831139/ccs-processor-sdk-omapl138-lcdkomapl138

器件型号:PROCESSOR-SDK-OMAPL138
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138OMAPL138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

使用 XDS110在 LCDKOMAPL138上运行 CCSv8.3、同时使用项目 Hello World 以及导入项目 GPIO_LedBlink_...转到调试视图 出现一条错误消息-"Debugger Initialize Error"、如下所示:

在调试新 的 SYS_BIOS 典型项目时、按如下方式运行 OK:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    调试启动所使用的目标配置文件 设置不正确。 您能否显示目标配置文件的内容?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目标配置文件是 LCDKOMAPL138.ccxml:












































    谢谢、

    Itzhak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCXML 文件看起来正常。

    您能否提供您的 hello 示例项目? 您只需压缩 hello 工程文件夹并将其附加到此线程即可

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在工作 的 LCDKOMAPL138.ccxml 中、它似乎是 XDS110的双重定义、假定与我发送给您的内容相同。 当我取消第二个时、它就开始正常工作。

    谢谢、

    Itzhak Kroin