工具/软件:Code Composer Studio
我无法在 CCSv9中编辑项目的启动配置。
在 Project Properties 中、转到 Run/Debug Settings、选择启动配置、然后单击 Edit 会无提示失败。 未显示错误消息。 没有打开对话框。
我在 Linux 上为 TM4C129ENCPDT 使用 CCS v9.1.0。 我的项目有自己的 makefile。 我将使用 CCS Linaro GCC for ARM 编译器。 我需要我的启动配置来启动由 makefile 生成的二进制文件。 当我创建并设置新项目时、可以成功构建该项目。 但是、如果我进入启动配置并将程序名称设置为我的二进制文件、然后退出该启动配置对话框、则无法再次编辑启动配置、因为如前面所述、单击该编辑按钮无效。
转至 Run -> Debug Configurations 也不起作用。
我曾多次尝试删除工作区、然后重新开始使用新工作区。
我尝试删除 CCS 项目并多次使用新项目。
我以前能够使这个工作、但是这个 CCS 项目变成了混乱、因为我尝试通过 CCS 重命名它。 因此、我必须重新创建 CCS 工程、除设置启动配置外、其他所有工程都可以正常工作。
我看到其他人报告了这方面的问题、并且 TI 的一名员工能够使用 CCSv8进行复制。 CCSv9似乎仍然存在问题。 参考资料: e2e.ti.com/.../760367