This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCSv9:无法编辑启动配置

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/829773/ccs-ccsv9-cannot-edit-launch-configuration

主题中讨论的其他器件:TM4C129ENCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我无法在 CCSv9中编辑项目的启动配置。

在 Project Properties 中、转到 Run/Debug Settings、选择启动配置、然后单击 Edit 会无提示失败。 未显示错误消息。 没有打开对话框。

我在 Linux 上为 TM4C129ENCPDT 使用 CCS v9.1.0。 我的项目有自己的 makefile。 我将使用 CCS Linaro GCC for ARM 编译器。 我需要我的启动配置来启动由 makefile 生成的二进制文件。 当我创建并设置新项目时、可以成功构建该项目。 但是、如果我进入启动配置并将程序名称设置为我的二进制文件、然后退出该启动配置对话框、则无法再次编辑启动配置、因为如前面所述、单击该编辑按钮无效。

转至 Run -> Debug Configurations 也不起作用。

我曾多次尝试删除工作区、然后重新开始使用新工作区。

我尝试删除 CCS 项目并多次使用新项目。

我以前能够使这个工作、但是这个 CCS 项目变成了混乱、因为我尝试通过 CCS 重命名它。 因此、我必须重新创建 CCS 工程、除设置启动配置外、其他所有工程都可以正常工作。

我看到其他人报告了这方面的问题、并且 TI 的一名员工能够使用 CCSv8进行复制。 CCSv9似乎仍然存在问题。 参考资料: e2e.ti.com/.../760367

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 CCS 9.0中修复了引用的线程中的特定问题。 因此、如果在9.1.0中出现问题、则必须是新的或不同的。

    请您与我们分享一个演示此问题的简单项目吗? 我一直在尝试复制它,但迄今未能复制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以将项目秘密发送给您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果您将鼠标悬停在我的论坛 ID 上、您应该能够向我发送一封私人邮件。 请将项目的 zip 文件附加到消息中。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已发送。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在与 Aartis 讨论后、 这是原因:

    我试图通过在 CCS 工程或其任何文件中未嵌入任何绝对路径名来设置可移植工程。 其目的是将项目签入到 Subversion 中、并允许它在任何计算机、任何工作复制路径上签出、并且仍然正常工作。 为此、项目中的所有路径都是相对路径或使用 Eclipse 变量(如$PROJECT_LOC)来定位所需的任何路径。

    但是、事实证明、在 CCS v9.1.0中、启动配置包含(不可移植)绝对路径名。 因此、尽管工程的所有其他方面都使用可移植的基于变量的路径、但启动配置无法这样做。 即将推出的 CCS v9.2将在该领域进行改进。 在9.2发布之前、TI 的 Ryan Voogjarv 在以下主题中介绍了绝对路径可移植性问题的权变措施: e2e.ti.com/.../817528

    底线:如果您之所以阅读此内容是因为尝试在启动配置的嵌入式路径中使用变量、但随后无法打开启动配置进行编辑、这就是原因。 您需要删除启动配置并创建新配置、或者在程序员的文本编辑器中打开启动配置文件并进行手动修复。

    希望这对您有所帮助...