This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSEMUPROTRACE:使用 C6657测试 XDS560v2 PRO TRALINK

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/842730/ccs-tmdsemuprotrace-testing-xds560v2-pro-trace-link-with-a-c6657

器件型号:TMDSEMUPROTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我们首次在60引脚连接器上使用 XDS560v2 PRO TRACE 来调试 C6657、对此我有一些问题

1-是否有方法从信号完整性的角度测试与 DSP 的链路? (我知道 Lauterbach 探针可以在 ARM ETM 链路上绘制眼图)

2-对于 PC 跟踪,为什么 CCS 让我们决定要使用的 emu 引脚的数量? 使用更多或更少引脚的后果是什么?

3-是否可以在硬盘上保存 PC 跟踪以供将来分析? 每分钟录制所需的空间是多少?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    XDS ProTrace 自动执行握手、并根据 Pod 接收到的信号完整性评估合理的吞吐量。 我们没有连续发送模式的"测试模式"、因此可以连接示波器并显示眼图模式。  

    引脚数量直接取决于硬件-某些电路板或器件的引脚数量有限、因此该设置可在这些情况下实现 ProTrace 工作。 一般而言、引脚越多越好-它可以避免数据收集缺口("盲区时间")、尤其是在快速处理器中。  

    3.是的。 捕获数据后、可将其保存为.csv 或.tdf 文件格式。 TDF 文件格式只能由 CCS 中的跟踪查看器读回。 要在.csv 格式中导出、只需右键单击视图、然后选择数据->全部导出

    文件大小随所选缓冲区大小、处理器速度、所选列数(对于.csv)的不同而有很大差异。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息,Raphael,还有几个关于稳定性的问题:

    在传输过程中,是否有 CRC 或类似的 CRC 可以指示传输错误而不是显示错误数据?

    2-是否显示“收集差距”?

    对此,

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3-您所说的握手是否与此校准相对应?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    1 -我看了规范已经有一段时间了、但是、鉴于创建规范时涉及的高数据速率、CRC 未在跟踪数据传输中实现。 (我找不到任何确认信息

    2 -是的、数据间隙在原始跟踪数据视图中指示。  

    3 -是的、校准是握手和信号完整性测试。  

    XDS 目标连接指南的参考部分中显示了一些有趣的文档、位于:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/xdsdebugprobes/emu_xds_target_connection_guide.html

    最新的文档是 SPRU655 (第一个)

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔