This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L138:LCDKOMAPL138

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/830424/ccs-omap-l138-lcdkomapl138

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 CCSv8.3下运行 Project compilation C:\TI\pdk_omapl138...\packages\MyExampleProjectsGPIO_LedBlink_lcdkOMAPL138_c674xTestProject

我遇到未安装组件 com.ti.sdo.edma3.product_02.12.05的错误。
该组件存在于中
C:\TI\EDMA3_LLD_2_12_05_30C\eclipse\plugins\com.ti.sdo.edma3.product_02.12.05

那么、我的问题是如何解决这个问题。

谢谢、

Itzhak Kroin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确保 EDMA 产品已安装到 CCS 中并显示在"Installed Products"列表下。

    如果没有、请单击重新查找、从发现的产品中选择它、然后单击安装。  

    将其安装到 CCS 后、编译错误应该会消失。