This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:CAN#39;t find a 64位 JVM;build error (我认为)

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/829463/ccs-launchxl-cc1310-can-t-find-a-64-bit-jvm-build-error-i-think

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在 使用 simplelink_cc13x0_sdk_2_20_00_38示例的 ti154stack 文件夹中的 CCStudio v7.4.0和 v9.1.0中的示例传感器项目。 在 v7.4上、当我将项目导入到工作区并尝试编译时、会遇到以下错误。

在建议的解决方案中、我尝试使用 CCStudio v.9.1.0。 当我尝试编译导入的示例传感器工程时、弹出以下错误

然后、我尝试使用环境变量 XDCTOOLS_Java_HOME 对64位 JVM 执行一些操作。 但我不知道如何做到这一点。 以下是存在的环境变量

我观察到的一件事是、自从我升级 xdctools_core 后、这个问题就开始了。

有人能帮我解决这个问题吗?

提前感谢、

Chandrasekhar DVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我通过安装 Java SE 的最新版本(12.0.2)并为 XDCTOOLS_Java_HOME 变量提供安装路径,可以解决此问题。

    Chandrasekhar DVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandrasekhar、

    很高兴听到您有一个工作环境。 但您不必处理所有这些问题。 CCS 附带其自己的兼容 JRE。 它看起来像是 XDC 工具无法找到它。 您使用的是哪个版本的 Windows? 它是32位还是64位(我假设是64位、但只想确认)

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ki:

    我使用的是 Windows 10 Pro 64位版本。 在 ccsv7和 ccs910目录中,我找到了'jre'文件夹,该文件夹在我在上面的问题中发布的图片中暗示包含 Java。

    以前在处理所有示例之前、甚至在以后、在我再次安装 Java 之前、它一直在处理其他示例、例如 rfPacketTx 和 rfPacketRx。 但是  、我在使用蓝屏死机时遇到了这种情况。 这是在示例停止构建之前发生的唯一事情。

    这可能是原因吗?

    谢谢

    Chandrasekhar DVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我想我了解正在发生的情况。 CCSv7是一个32位应用程序、它在/eclipse/jre.中附带了一个32位 JRE CCSv9是一个64位应用程序、它附带/eclipse/jre.中的64位 JRE  

    XDCTools 3.55需要64位 JRE。 如果您尝试将其与 CCSv7 (以及32位 JRE)一起使用、它将失败。 检查 发行说明时 、我看到:

    如果您使用的是 Windows 主机 ,并且 您使用的是9.0.x 之前的 CCS 版本,则必须安装包含其自己 JRE 的 XDCtools 发行版


    我假设您安装了没有 JRE 的版本。 因此、问题就出在这里。 但是,您可以通过分别安装64位 JRE 并将 XDCTOOLS_Java_home 指向它来解决该问题。