This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:将 CCS3.1项目导入 CCS7

Guru**** 2526690 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/840586/ccs-ccstudio-import-ccs3-1-project-into-ccs7

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我需要将使用 CCS3.1开发的项目导入到 最近的 CCS7中。

最好的方法是什么?

谢谢你

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 3.1项目的格式与 CCSv3.3类似、因此您可以使用菜单项"Project->Import Legacy CCSv3.3 Projects"将其导入到 CCSv7中。 查看此页面-它是为 CCSv4编写的、但许多建议应适用于 CCSv7:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Importing_CCSv3_Projects_into_CCSv4

    但是、根据工程的复杂性、导入过程中发生的迁移可能并不是完全干净的(尤其是由于跨多个 CCS 版本的跳转)、并且可能需要一些手动迁移后更新。 在某些情况下、在 CCSv7中创建新项目并从3.1项目复制所有源文件和编译设置可能会更高效、而不是解决迁移后出现的问题。 为此、了解 CCS3.1和 CCSv7之间的项目文件格式差异会有所帮助。

    此外、如果您的3.1项目使用 DSP/BIOS、还需要考虑一些其他注意事项。 请检查此主题:  
    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/294003/1025267

    希望这对您有所帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我不想手动调整该项目、但"Project->Import Legacy CCSv3.3 Projects"帮助我完成了该项目。

    此致