工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
我需要将使用 CCS3.1开发的项目导入到 最近的 CCS7中。
最好的方法是什么?
谢谢你
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
我需要将使用 CCS3.1开发的项目导入到 最近的 CCS7中。
最好的方法是什么?
谢谢你
此致
CCS 3.1项目的格式与 CCSv3.3类似、因此您可以使用菜单项"Project->Import Legacy CCSv3.3 Projects"将其导入到 CCSv7中。 查看此页面-它是为 CCSv4编写的、但许多建议应适用于 CCSv7:
http://processors.wiki.ti.com/index.php/Importing_CCSv3_Projects_into_CCSv4
但是、根据工程的复杂性、导入过程中发生的迁移可能并不是完全干净的(尤其是由于跨多个 CCS 版本的跳转)、并且可能需要一些手动迁移后更新。 在某些情况下、在 CCSv7中创建新项目并从3.1项目复制所有源文件和编译设置可能会更高效、而不是解决迁移后出现的问题。 为此、了解 CCS3.1和 CCSv7之间的项目文件格式差异会有所帮助。
此外、如果您的3.1项目使用 DSP/BIOS、还需要考虑一些其他注意事项。 请检查此主题:
https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/294003/1025267
希望这对您有所帮助!