工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我需要 DSP TMS320F206方面的帮助。 我还没有找到如何对此器件进行刷写/编程的解决方案。 我有硬件 XDS510和 XDS510-USB2.0仿真器、但无法找到支持此器件的软件。 我已经使用 CC412、CCS2、CCS3、CCS4、CCS6和 CCS9进行了试用。 过去是否有人找到了这方面的解决方案?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我需要 DSP TMS320F206方面的帮助。 我还没有找到如何对此器件进行刷写/编程的解决方案。 我有硬件 XDS510和 XDS510-USB2.0仿真器、但无法找到支持此器件的软件。 我已经使用 CC412、CCS2、CCS3、CCS4、CCS6和 CCS9进行了试用。 过去是否有人找到了这方面的解决方案?
Paul、
TMS320F206支持的实际日期早于 Code Composer Studio。 支持的最后一个产品是 Code Composer v4.12、适用于2x/5x。 我可以帮助您通过私人邮件获取该信息。 我将发送一个朋友请求。
请注意、该软件非常旧。 您可能需要在 Windows XP 32位或类似的 VM 中运行它。
Code Composer 将支持对器件上的 RAM 进行编程。 对于闪存编程、我认为您必须使用串行引导加载程序。
此致、
John
Paul、
该器件在2012年达到停产(EOL)状态。 支持此器件的整个工具链现已停产。 我设法从同事那里获得了附加的实用程序。 它以"按原样"提供。 请尝试一下。