This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C203:DSP TMS320F206/TMS320C203闪存/程序

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/828442/ccs-tms320c203-dsp-tms320f206-tms320c203-flash-program

器件型号:TMS320C203

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我需要 DSP TMS320F206方面的帮助。 我还没有找到如何对此器件进行刷写/编程的解决方案。 我有硬件 XDS510和 XDS510-USB2.0仿真器、但无法找到支持此器件的软件。 我已经使用 CC412、CCS2、CCS3、CCS4、CCS6和 CCS9进行了试用。 过去是否有人找到了这方面的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    TMS320F206支持的实际日期早于 Code Composer Studio。  支持的最后一个产品是 Code Composer v4.12、适用于2x/5x。  我可以帮助您通过私人邮件获取该信息。 我将发送一个朋友请求。

    请注意、该软件非常旧。  您可能需要在 Windows XP 32位或类似的 VM 中运行它。

    Code Composer 将支持对器件上的 RAM 进行编程。  对于闪存编程、我认为您必须使用串行引导加载程序。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

      该器件在2012年达到停产(EOL)状态。 支持此器件的整个工具链现已停产。 我设法从同事那里获得了附加的实用程序。 它以"按原样"提供。 请尝试一下。  

    e2e.ti.com/.../sfldr20.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

      我注意到你拒绝了这项决议。 如前所述、这是一款非常旧的器件、几乎不支持。 我感到遗憾的是,我无法提供超出已经提供的援助。