This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/OMAP-L138:用于 OMAP-L138 DSP 端的 Windows 环境

Guru**** 2538440 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/838766/ccs-omap-l138-windows-environment-for-omap-l138-dsp-side

器件型号:OMAP-L138
Thread 中讨论的其他器件: CCStudioOMAPL138

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我需要为 OMAP-L138 DSP 端安排 Windows (10)环境。

我尝试安装 CCS v9.01、并在安装建议的更新时遇到以下错误。

此外、我将需要 DSP/BIOS 或 SYS/BIOS、并且我没有找到关于安装内容和方法的明确说明。

您能否告诉我错误是否是真正的问题、并提示您执行 DSP/BIOS 或 SYS/BIOS 安装步骤?

谢谢、

Aviv

收集要安装的项目时出错

会话上下文为:(profile=EPP、package.cpp、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect、操作数=、action=)。

下载工件时出现问题:OSGI.bundle、com.ti.rtsc.NSP.product_1.10.0.03,1.10.0.03。

  文件具有无效内容:C:\Users\Aviv~1.PRI\AppData\Local\Temp\signatureFile6513768349663715263.jar

    无效内容:plugin.xml

   jar "C:\Users\Aviv~1.PRI\AppData\Local\Temp\signatureFile6513768349663715263.jar"中的文件"plugin.xml "已被篡改!

 

配置已安装项目时出错

会话上下文为:(profile=EPP.PACKAGE.CPP、PHASE=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Configure、操作数=[R]com.ti.ccstudio.installer.win32.feature.group 9.0.0.00004 -->[R]com.ti.ccstudio.installer.win32.feature.group 9.1.0.00010、action=com.ti.ccstudio .p2.Actions.RunInstallerAction)。

无法安装、请检查 c:\ti\ccs901\ccs\eclipse\downloads\ccs_p2_updates.log 以了解更多详细信息。

 

安装项目时出错

会话上下文为:(profile=EPP.PACKAGE.CPP、phy=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Install、操作数=null ->[R]com.ti.ccstudio.installer.win32_root 9.1.0.00010、action=org.eclipse.equinox.internal.p2.touchpoint.natives.actions.UnzipAction)。

二进制的伪影 com.ti.ccstudio.installer.win32_root,9.1.0.00010不可用。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特拉维夫

    对于 OMAPL138/C6748开发、您可以使用 PROCESSOR-SDK-RTOS-OMAPL138、该产品位于:

    http://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-OMAPL138 

    更新错误似乎来自对其中一个更新文件的意外修改(上面的"被篡改"错误消息)。 我目前不会安装此特定更新(CCSv9 Service Release Windows)、尤其是因为上面的 SDK 是使用 CCSv9.0.1进行测试的。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!
    我已安装指定的 SDK。 下一步、我尝试遵循以下指南:
    software-dl.ti.com/.../index_examples_demos.html
    ("模板应用、可在:processor_sdk_rtos_找到 _ /demos/rtos_template_app / / 。")

    C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_00_00_07>dir
    驱动器 C 中的卷没有标签。
    卷序列号为42AE-E447

    C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_00_00_07的目录

    2019年9月12日晚上6:13


    2019年9月12日晚上6:13 。
    2019年9月12日晚上6:13 二进制文件
    2019年9月12日晚上6:13 演示
    2019年9月12日晚上6:13 文档
    2019年8月7日06:21 AM 4、696 makefile
    2019年9月12日06:14 PM 2、675 Rules.make
    2019年9月12日06:14 PM 3、600 setupenv.bat
    2019年8月7日06:21上午3、421 setupenv.sh
    4个文件14、392字节
    5 Dir (s) 28、706、480、128字节空闲

    C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_00_00_07>dir 演示
    驱动器 C 中的卷没有标签。
    卷序列号为42AE-E447

    目录 C:\ti\processor_sdk_rtos_omapl138_6_00_00_07\demos

    2019年9月12日晚上6:13


    2019年9月12日晚上6:13 。
    2019年9月12日晚上6:13 audio-benchmark-starterkit
    0个文件0字节
    3 Dir (s) 28、706、480、128字节空闲

    很遗憾、我没有找到任何"RTOS/裸机模板应用程序"。 是否有应安装/复制的辅助组件?
    谢谢、
    Aviv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特拉维夫  

    抱歉;我未收到您的回复。 我将重定向至创建此 SDK 的人员。  

    在以前的版本中、您需要运行特定脚本以创建项目、但我不确定 SDK 的版本6是否更改了该脚本。  

    此致、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!


    以下是创建裸机(无操作系统)应用程序的指南:
      

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如上所述、我非常关注此指南、但我看不到模板 processor_sdk_rtos_ _ /demos/rtos_template_app / / 。") 或任何要利用的示例项目

    我想这些内容在已安装的软件包中缺失。 那么、我的问题是如何获得这些呢?

    谢谢、

    Aviv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些不是 Processor SDK RTOS 软件包的一部分、而是包含在 CCS 软件包中。 另请注意、这是在 C6748 DSP 上运行的基本 hello_world 应用。 9.1中描述的模板应用程序。 上述指南中的模板应用技术讲座不适用于 OMAP-L138。


    此致、
    Yordan