Thread 中讨论的其他器件: CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、 Richard W.
我尝试使用 SmartRF Studio v2.9.0和 CCStudio v7.4通过向 CCFG 寄存器写入位来保护 LAUNCHXL-CC1310的闪存存储器的某些扇区。 但是、 在使用 SmartRF Studio 并保护某些扇区(26、27、28、29)时、我被锁定在闪存之外、无法对.bin 文件进行编程。 但是、我能够通过再次写入位来禁用 SmartRF Studio 的保护、从而对闪存进行编程。 但是、当我使用 CCStudio 执行此操作时(更改与要保护的扇区对应的位为"0")、我再次被锁定在闪存之外、无法加载.bin、甚至使用 SmartRF Studio 也无法更改 CCFG 部分中的值。 在最初的问题中,有人暗示 这可以由 Richard W.解决。
是否有人建议我如何继续?
提前感谢
Chandrasekhar DVS