This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:锁定在闪存中。 如何使用 SmartRF 或 CC Studio 进行重写?

Guru**** 2530550 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/827431/ccs-launchxl-cc1310-locked-out-of-flash-memory-how-to-be-able-to-re-write-using-either-smartrf-or-cc-studio

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
Thread 中讨论的其他器件: CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我尝试使用 SmartRF Studio v2.9.0和 CCStudio v7.4通过向 CCFG 寄存器写入位来保护 LAUNCHXL-CC1310的闪存存储器的某些扇区。 但是、 在使用 SmartRF Studio 并保护某些扇区(26、27、28、29)时、我被锁定在闪存之外、无法对.bin 文件进行编程。 但是、我能够通过再次写入位来禁用 SmartRF Studio 的保护、从而对闪存进行编程。 但是、当我使用 CCStudio 执行此操作时(更改与要保护的扇区对应的位为"0")、我再次被锁定在闪存之外、无法加载.bin、甚至使用 SmartRF Studio 也无法更改 CCFG 部分中的值。 在最初的问题中,有人暗示 。  

是否有人建议我如何继续?

提前感谢

Chandrasekhar DVS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在尝试从 相关工程师处获得答案。  我们会尽快回复您。 请与我们一起裸机。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chandrasekhar、

    SmartRF Studio 和 SmartRF 闪存编程器2不是相同的工具。 在最初的问题中、Richard 讨论的是智能射频闪存编程器2。 我建议使用此工具首先擦除闪存内容、然后按照上一个帖子中概述的说明进行操作。

    谢谢、

    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 、这解决了问题!