This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2650:CC2650

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/839226/ccs-cc2650-cc2650

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2640

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

如果您能向我解释一下,由于我在 cc2640工作,我需要使用 TI 应用程序将数据传送到 IBM 云,因此在云应用程序中 cc2640和 cc2650之间有什么区别。 此外、如果我使用的是简单外设 cc2650lp、并且我需要使其适用于 cc2640和 cc2650 (这是可行的)、如果不是、请向我解释  

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    常见问题解答博文中介绍了 CC2640和 CC2650之间的区别: