Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 主题中讨论的其他器件:CC2640、
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
如果您能向我解释一下,由于我在 cc2640工作,我需要使用 TI 应用程序将数据传送到 IBM 云,因此在云应用程序中 cc2640和 cc2650之间有什么区别。 此外、如果我使用的是简单外设 cc2650lp、并且我需要使其适用于 cc2640和 cc2650 (这是可行的)、如果不是、请向我解释
谢谢