This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2812:eZdsp TMS320F2812处理器

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/838977/ccs-tms320f2812-ezdsp-tms320f2812-processor

器件型号:TMS320F2812

工具/软件:Code Composer Studio

大家好。

      在为频谱数字 eZdsp F2812设置目标配置时,我在 CCS v9.1中看不到 Blackhawk C2000 USB 连接器的连接,您能提供配置步骤吗

在 CCS v9.1中使用 Blackhawk C2000连接器的 ezDSP2812。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    F2812 eZdsp 具有板载 XDS510类调试探针。  CCSv9.0或更高版本不支持此功能、因为 CCS 是64位应用程序。  支持该类调试探针的最新版本为 CCSv8.3。

    或者、您可以使用 CCSv9.1、但需要连接外部调试探针。

    此致、

    John