This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6047:CAN PJ 端口用于外部中断

Guru**** 2550940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/835787/ccs-msp430fr6047-can-pj-port-be-used-for-external-interrupt

器件型号:MSP430FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我有连接到 PJ.0和 PJ.1的触控开关。 我可以使用这些引脚进行外部中断吗? 我在用户指南中找不到任何信息。 请帮帮我。

此致、

Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    编辑:PJ.x 与其他 GPIO 类似、但不支持中断。 我已相应地更新了我之前的评论。

    可以、PJ.x 可以像其他 GPIO 端口一样使用。 您需要确保这些引脚配置为 I/O 功能以及上升沿或下降沿触发器。 您可以在数据表的表6-42中找到端口控制设置。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了获得帮助、我找不到端口中断向量的信息。 我需要这些信息来区分这两个开关。 例如端口1的 P1IV。 我也找不到需要的 PJIFG 寄存器。

    此致、

    Prudhvi Sagar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您指出这一点。 很抱歉、我没有这么做。 PJ.x 引脚功能与其他 GPIO 类似、但正确的是它们不支持中断。 因此、您可以定期轮询 PJIN 以查看开关是否打开/关闭、但其效率不如使用中断。 您是否能够使用其他 I/O 引脚或您的硬件是否已经完成?

    此致、

    James