This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:显示 Web 内容后、GUI 在鼠标移动时闪烁

Guru**** 2537360 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/851832/ccs-gui-flickers-on-mouse-movement-after-web-content-was-shown

Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 CCS 版本:9.2.0.00013中、我遇到了巨大的 UI 闪烁、在 Linux 上、Ubuntu 18.04 LTS 和 KDE AS DE。
当鼠标光标移动时、UI 快速闪烁、当鼠标光标仍停留在1 Hz 左右时、UI 将闪烁。

当我打开 ROV 或 Resource Explorer 时会发生这种情况。 在 Resource Explorer 中、通常在单击1-3个元素后、在 ROV 中的速度会变慢。

ROV 或 Resource Explorer 不闪烁、但 UI 的其余部分会闪烁。

如果您需要更多详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    是否可以尝试以下解决方法:

    打开终端并键入:

    >导出 SWT_GTK3

    然后(在终端中)浏览至 /ccs/eclipse 并运行./CCStudio

    检查问题是否仍然存在。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johannes、您好!

    只需与您联系、看看您是否有机会尝试建议的解决方法

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    将 Eclipse 设置为使用 GTK3时、ROV 似乎正常工作、不再出现闪烁。 另一方面、Resource Explorer 仍会使 GUI 闪烁。

    但是、让 ROV 正常工作已经对我有很大帮助。 我也可以在浏览器中打开 Resource Explorer。

    非常感谢!

    此致、

    Johannes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我想说:

    >导出 SWT_GTK3=0

    我忘记了将其显式设置为0的部分。 但我认为这两种方法的作用是相同的。 至少这是我看到的行为。

    我不确定该变通办法为什么适用于 ROV、而不适用于 Rex。 它应同时适用于这两种情况。

    我针对闪烁问题提交了一个错误。 跟踪 ID: CCDSK-3753

    谢谢

    Ki