工具/软件:Code Composer Studio
您好!
在 CCS 版本:9.2.0.00013中、我遇到了巨大的 UI 闪烁、在 Linux 上、Ubuntu 18.04 LTS 和 KDE AS DE。
当鼠标光标移动时、UI 快速闪烁、当鼠标光标仍停留在1 Hz 左右时、UI 将闪烁。
当我打开 ROV 或 Resource Explorer 时会发生这种情况。 在 Resource Explorer 中、通常在单击1-3个元素后、在 ROV 中的速度会变慢。
ROV 或 Resource Explorer 不闪烁、但 UI 的其余部分会闪烁。
如果您需要更多详细信息、请告诉我。