This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:通过配置文件编辑器解决 XDCTOOLS_Java_HOME 错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/866926/ccs-solve-xdctools_java_home-error-from-config-file-editor

Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

由于此错误消息、我无法编辑配置文件:

XDCTOOLS_Java_home 设置为"C:\ti\ccs920\ccs\utils\jre32"

如何解决?

Thaks

Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lorenzo、

    请访问 :https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/t/835870

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以在论坛上看到一些与我的案件类似的案件(现在是4),但没有人解释如何解决。

    我正在使用 XDC 3.32.02.2.25内核,因此我认为 XDC (?)中已经存在 JRE。 在更新到 CCS 9.2 (从9.1版本)之前、没有出现这种错误。
    那么、我必须怎么做?
    -如何精确修改 XDCTOOLS_Java_HOME。
    -如何删除和重新安装 XDC。
    -我应该安装哪种 XDC 软件包? (笑声) 或者、也可以选择3.32.02.25_Core、或者重新安装相同的...
    -我需要尝试每个可用的 XDC 发行版以找到一个有效的版本吗?

    如果人们反复问同一个问题、可能没有真正的答案! 请给出一个详细的答案、没有人会再次询问。

    谢谢、

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Lorenzo Arosio"]我正在使用 XDC 3.32.02.25内核,因此我认为 JRE 已存在于 XDC (?)中。

    不可以、尤其是当安装有 CCS 安装程序并安装在 CCS 根目录中时、它们通常不会(为了节省安装大小)。

    如何检查是否有 JRE? 浏览到 XDCtools 的根位置。 您是否看到如下所示的"JRE"子文件夹?

    如果没有,则 JRE 不存在。

    [引用用户="Lorenzo Arosio">如果人们反复问同一个问题、可能没有真正的答案! 请给出一个详细的答案、没有人会再次询问。

    假设 XDCtools 没有 JRE,最终答案是:

    https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/706424/2603546#2603546

    正如 Todd 在该帖子中提到的、选项#2最简单:

    2.删除您拥有的 XDCtools,并从 以下位置安装带有 JRE 的 XDCtools:software-dl.ti.com/.../


    因此、删除现有的 XDCtools 版本(只需删除整个文件夹)、并在以下位置下载/安装所需的 XDCtools 版本:  

    http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/rtsc/

    选择 JRE 的选项

    安装后、重新启动 CCS。 它应该被发现并可供使用。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    这是我第三次尝试删除并重新安装 XDC、它成功了:现在 cfg 编辑器工作正常。

    但是、由于以前没有出现的错误、我无法编译工程:

    说明资源路径位置类型
    gmake:***[./src/sysbios/sysbios.aem4f 错误2 FM794 C/C++问题
    gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***[M3_Hwi_ASM_SWITCH.obj]错误2 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***[M3_Hwi_asm.obj]错误2 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***[M3_IntrinsicsSupport_ASM.obj]错误2 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***[M3_TaskSupport_ASM.obj]错误2 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***没有规则使目标'xdc/runtime/assert.c'成为'BIOS.obj'所需的目标'xdc/runtime/assert.c'。 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***没有规则使目标'xdc/runtime/Core-label.c'成为'BIOS.obj'所需的目标'xdc/runtime/Core-label.c'。 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***没有规则使目标'xdc/runtime/Core-mem.c'成为'BIOS.obj'所需的目标。 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***没有规则使目标'xdc/runtime/Core-params.c'成为'BIOS.obj'所需的目标'xdc/运行时/Core-params.c'。 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***没有规则使目标'xdc/runtime/Core-smem.c'成为'BIOS.obj'所需的目标。 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***没有规则使目标'xdc_runtime/Diags.c'成为'BIOS.obj'所需的目标'xdc/runtime/Diags.c'。 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***没有规则使目标'xdc/runtime/Error.c'成为'BIOS.obj'所需的目标'xdc/runtime/Error.c'。 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***没有使目标'xdc/runtime/Gate.c'成为'BIOS.obj'所需的规则。 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***没有规则使目标'xdc/runtime/Log.c'成为'BIOS.obj'所需的目标'xdc/runtime/Log.c'。 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***没有规则使目标'xdc/runtime/Memory.c'成为'BIOS.obj'所需的目标'xdc/runtime/Memory.c'。 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***没有规则使目标'xdc_runtime/Registry.c'成为'BIOS.obj'所需的目标'xdc/runtime/Registry.c'。 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***没有规则使目标'xdc/runtime/Startup.c'成为'BIOS.obj'所需的目标'xdc/runtime/Startup.c'。 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***没有规则使目标'xdc/runtime/sysmin.c'成为'BIOS.obj'所需的目标'xdc/runtime/sysmin.c'。 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***没有使目标'xdc/runtime/System.c'成为'BIOS.obj'所需的规则。 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***没有规则使目标'xdc_runtime/text.c'成为'BIOS.obj'所需的目标。 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***没有规则使目标'xdc/runtimestamp.c'成为'BIOS.obj'所需的目标'xdc/runtimestamp.c'。 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:***没有规则使目标'xdc/runtime/xdc_noinit.c'成为'BIOS.obj'所需的目标。 FM794 C/C++问题
    gmake[1]:目标'all'不会由于错误而重做。 FM794 C/C++问题

    这是真正的问题、因为当我修改 XDC 时、会发生这种类型的错误。 为什么?  

    是否存在编译器兼容性问题?   (TI v18.12.13.LTS)

    或者、需要进行一些配置?

    谢谢、

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、

    使用 XDC 3.32.0.06内核时效果更好。

    完成。

    谢谢、

    Lorenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、很高兴听到它正在工作。

    Ki