This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28335:GUI Composer 中的定制数据处理

Guru**** 2229410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/866865/ccs-tms320f28335-custom-data-processing-in-gui-composer

器件型号:TMS320F28335

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在创建基于 GUI 的应用、在该应用中、我需要根据很少的输入参数计算一个目标变量数组值。

我正在尝试使用 Java 脚本文件并尝试编辑以下函数。

Function GC.DataBind.registry.bind (targetBinding、modelBinding、[getter]、[setter]);

问题是我如何编写一个脚本,其中 modelBinding 不是单个参数。

我可以使用什么小工具输入参数列表(modelBinding 变量)、然后计算 targetBinding 变量。

是否有任何示例可用于使用 Java Script 进行自定义数据处理。

如有疑问、请提供帮助。

谢谢、

Namita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纳米塔

    有关自定义数据处理的介绍、请参阅此 文档 和该页面链接的示例视频。

    图库中还提供了几个 GUI Composer 示例。 您可以通过在搜索框中键入关键字来缩小列表范围。 请看一下 TestArrayBindings 示例、这可能有助于您找到正确的方向。