This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器:编译器:armopt.exe 遇到段错误 TI;CodeGen-6581

Guru**** 2559340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/866884/compiler-compiler-armopt-exe-experienced-a-segmentation-fault-ti-codegen-6581

工具/软件:TI C/C++编译器

因此、在带有错误 ID CodeGen-6581的 sdownp 中、它表示已解决、但是、该错误仍然出现在 TI 编译器的18.12.3或19.6版本中。

权变措施是不使用-o0或-o1。

最后、它仍然是一个错误、未正确修复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该错误已修复、但在这些特定编译器版本中没有修复。  我同意 SDOWP 记录 没有明确说明这一点。  所以、我将尝试解释一下。   

    发行”字段显示已测试的具有错误的第一个版本。 (我们仅在报告错误时测试现场支持的版本、并非所有版本都已发布。)  Target Release 字段显示具有修复程序的第一个版本。  在本例中、修复了以下版本的 TI ARM 编译器中的错误:

    • 在18.1.0.x.LTS 版本中、在18.1.0.7.LTS 或更高版本中
    • 在18.12.x.LTS 发行版中、18.12.4.LTS 或更高版本

    未显示版本19.6.x.STS。  忽略版本20.2.x  它不是公开发布的。

    谢谢、此致、

    乔治