请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:TI C/C++编译器
因此、在带有错误 ID CodeGen-6581的 sdownp 中、它表示已解决、但是、该错误仍然出现在 TI 编译器的18.12.3或19.6版本中。
权变措施是不使用-o0或-o1。
最后、它仍然是一个错误、未正确修复。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
因此、在带有错误 ID CodeGen-6581的 sdownp 中、它表示已解决、但是、该错误仍然出现在 TI 编译器的18.12.3或19.6版本中。
权变措施是不使用-o0或-o1。
最后、它仍然是一个错误、未正确修复。
该错误已修复、但在这些特定编译器版本中没有修复。 我同意 SDOWP 记录 没有明确说明这一点。 所以、我将尝试解释一下。
“发行”字段显示已测试的具有错误的第一个版本。 (我们仅在报告错误时测试现场支持的版本、并非所有版本都已发布。) Target Release 字段显示具有修复程序的第一个版本。 在本例中、修复了以下版本的 TI ARM 编译器中的错误:
未显示版本19.6.x.STS。 忽略版本20.2.x 它不是公开发布的。
谢谢、此致、
乔治