Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
最近、为了实现 Modbus TCP 服务器、我们与 TI 团队联系。
我们从 TI 获得了 Modbus TCP 到 Modbus RTU 桥接器的固件(tidc565.zip)。
现在、作为起点、我们要将此固件移植到我们拥有的 EK-TM4C1294XL 中运行。
我们使用的是 CCS v9.2、但我们是第一次尝试使用此 IDE。
我们注意到、源代码具有一些依赖项、例如 lwIP。
是否有建议如何继续?
稍后、我们要更改源代码、以便仅使用 Modbus TCP 并添加服务器的功能。
我们还需要添加一些特定于我们应用的其他代码、例如基于中断的通信、读取一些密钥和写入某些 LED。
感谢你的帮助。
埃内斯托·库托