This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:Modbus TCP 服务器实现

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/862586/ccs-tm4c1294ncpdt-modbus-tcp-server-implementation

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

最近、为了实现 Modbus TCP 服务器、我们与 TI 团队联系。

我们从 TI 获得了 Modbus TCP 到 Modbus RTU 桥接器的固件(tidc565.zip)。

现在、作为起点、我们要将此固件移植到我们拥有的 EK-TM4C1294XL 中运行。

我们使用的是 CCS v9.2、但我们是第一次尝试使用此 IDE。

我们注意到、源代码具有一些依赖项、例如 lwIP。

是否有建议如何继续?

稍后、我们要更改源代码、以便仅使用 Modbus TCP 并添加服务器的功能。

我们还需要添加一些特定于我们应用的其他代码、例如基于中断的通信、读取一些密钥和写入某些 LED。

感谢你的帮助。

埃内斯托·库托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我不熟悉 tidc565.zip 软件包。 您能告诉我您从哪里获得这些信息吗、以便我可以正确地指导您的问题。

    TI 不直接支持 LwIP、但 TivaWare 软件的第三方部分中确实提供了 TM4C1294器件的实现方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已从 www.ti.com/.../TIDA-00226下载应用代码

    然后访问 www.ti.com/.../export-control

    此致、

    EC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此 TI 设计是使用较早版本 的 TivaWare 构建 的。 您可以通过选择项目(从 zip 文件中导入项目后)并右键单击来使项目指向新版本的 TivaWare。 选择"Show Build Settings...(显示构建设置...)"  从弹出菜单中选择。 选择"Build"、然后选择"Variables"选项卡。 单击"ORIGINAL_PROJECT_ROOT" 、然后单击"Edit"。 如下图所示、将 TivaWare 目录更改为版本"2.1.4.178"。 选择"确定"、然后选择"应用并关闭"。 然后重建项目。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我迟到了,但我已经离开了。

    感谢您的解释。

    我成功地编译了整个项目、我将进行进一步的测试。

    此致、

    EC