请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCI6638K2K 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试从 CCSv9中提取"TD"。 我想在 CI 中将其用作独立工具、以处理从 TCI6638K2K 转储的数据
您能告诉我"TD"需要的最小文件集是什么? 我不想安装 CCSv9来使用单个工具
到目前为止、我正在使用"strace" Linux 工具来检查"TD"在不同机器上执行的操作。
我发现需要以下库/文件:
- 在/etc/folder 中:
- ld.so.cache
- 本地时间
- 在/lib64/、 /lib/x86_64-linux-gnu 或 /usr/lib/x86_64-linux-gnu 文件夹中:
- libstdc++.SO.6
- libc.so
- libgcc_so.1.
- libm.so.6
- libpthread.SO.0
- librt.so.1.
- libpython2.7.SO.1.0
- libutil.so
- libdl.so.2
- 相对路径:
- 仿真/分析/xmldb/trace_config/devices/device_cc13x2_26x2.xml
- 仿真/分析/xmldb/trace_config/devices/device_kepler.xml
- 仿真/分析/xmldb/trace_config/devices/device_omap3430.xml
- /libctools.so
- /libDeviceDataBaseUtility.so
- /./libDeviceIdentifier.so
- /libStmCPTracerDecoder.so
- /./libStmDecoder.so
- /libStmDecoderUnitDefault.so
- /libStmDecodeUnitPreprocessor.so
- /libStmDecodeUnitSoftwareMessage.so
- /./libStmDeviceConfigManager.so
- /./libti_aett_logger.so
- /./libti_aett_session.so
- /./libti_logger.so
- /./libtiofr11.so
- /././libti_targetdb_parser.so
- /libTracedfactory.so
- /./libTwpDataSource.so
- /./libxerces-c_2_8.so
- /home/ /.TI-trace/data/temp.tdf
- /home/ /.TI-trace/settings/CSSTM_0-STMCfg.txt.dcm
- common/uscif/xdsalias.cfg
- 在单台计算机上复制提到的文件有所帮助、但在另一台计算机上无法正常工作。 您能帮助查找依赖项吗?
- 请注意、不同的命令可能会失败或正常工作、TD 不会抱怨任何问题。 必须检查输出文件是否损坏或正常。 我要使用的命令为:
- "TD -prouid STM -devicekey 0x1B98102F -dcmfile 0x1431.dcm -bin 1431_crash_1431_60520000_8000_MEMDUMP.bin -RCVR ETB -app UlDspKeCpu1.out -timestamp abs -output trace_messages.csv"