This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TCI6638K2K:来自 CCSv9的独立 TD 工具

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/864261/ccs-tci6638k2k-standalone-td-tool-from-ccsv9

器件型号:TCI6638K2K

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试从 CCSv9中提取"TD"。 我想在 CI 中将其用作独立工具、以处理从 TCI6638K2K 转储的数据

您能告诉我"TD"需要的最小文件集是什么? 我不想安装 CCSv9来使用单个工具

到目前为止、我正在使用"strace" Linux 工具来检查"TD"在不同机器上执行的操作。

我发现需要以下库/文件:

  • 在/etc/folder 中:
    • ld.so.cache
    • 本地时间
  • 在/lib64/、 /lib/x86_64-linux-gnu 或  /usr/lib/x86_64-linux-gnu 文件夹中:
    • libstdc++.SO.6
    • libc.so
    • libgcc_so.1.
    • libm.so.6
    • libpthread.SO.0
    • librt.so.1.
    • libpython2.7.SO.1.0
    • libutil.so
    • libdl.so.2
  • 相对路径:
    • 仿真/分析/xmldb/trace_config/devices/device_cc13x2_26x2.xml
    • 仿真/分析/xmldb/trace_config/devices/device_kepler.xml
    • 仿真/分析/xmldb/trace_config/devices/device_omap3430.xml
    • /libctools.so
    • /libDeviceDataBaseUtility.so
    • /./libDeviceIdentifier.so
    • /libStmCPTracerDecoder.so
    • /./libStmDecoder.so
    • /libStmDecoderUnitDefault.so
    • /libStmDecodeUnitPreprocessor.so
    • /libStmDecodeUnitSoftwareMessage.so
    • /./libStmDeviceConfigManager.so
    • /./libti_aett_logger.so
    • /./libti_aett_session.so
    • /./libti_logger.so
    • /./libtiofr11.so
    • /././libti_targetdb_parser.so
    • /libTracedfactory.so
    • /./libTwpDataSource.so
    • /./libxerces-c_2_8.so
    • /home/ /.TI-trace/data/temp.tdf
    • /home/ /.TI-trace/settings/CSSTM_0-STMCfg.txt.dcm
    • common/uscif/xdsalias.cfg
    在单台计算机上复制提到的文件有所帮助、但在另一台计算机上无法正常工作。 您能帮助查找依赖项吗?
    请注意、不同的命令可能会失败或正常工作、TD 不会抱怨任何问题。 必须检查输出文件是否损坏或正常。 我要使用的命令为:

    • "TD -prouid STM -devicekey 0x1B98102F -dcmfile 0x1431.dcm -bin 1431_crash_1431_60520000_8000_MEMDUMP.bin -RCVR ETB -app UlDspKeCpu1.out -timestamp abs -output trace_messages.csv"