This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-01485:TIDA-01485:

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/862373/ccs-tida-01485-tida-01485

器件型号:TIDA-01485

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我尝试使用 MSP FET 闪存仿真工具评估 TIDA-01485。 按照说明下载 CCS9.2 (仅与安装 的 MSP430相关)和示例固件 TIDA-01485_Firmware_V1.0、存在一组编译和链接错误、例如无法找到 stdin.h 等

删除并重新安装固件后、会出现一些未定义的符号、我无法在工作区中搜索这些符号  

 未定义         的首次引用
 符号                    
 ------          --------
 _delay_cycles     ./main.obj      
 disable_interrupt ./main.obj      
 
错误#10234-D:未解析的符号仍然存在

我不确定我是否 正确安装了 CCS9.2 、或者我还必须配置工程、而不是简单地导入 CCS?  您是否有任何有关 TIDA-01485项目编译的文档、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 TIDA-01485_Firmware_V1.0项目导入到 CCS 9.2中、它构建良好、没有任何错误。

    附加的是在 CCS 编译控制台中看到的完整输出。 请看一下、并将其与您的构建输出进行比较。 这可能会提供一些线索、说明构建为何在您的环境中失败。 如果您仍然需要帮助了解错误或解决错误、请告知我们。

    e2e.ti.com/.../1614.build_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我卸载并重新安装 了几次、它现在可以正常运行。