工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好。
我尝试使用 MSP FET 闪存仿真工具评估 TIDA-01485。 按照说明下载 CCS9.2 (仅与安装 的 MSP430相关)和示例固件 TIDA-01485_Firmware_V1.0、存在一组编译和链接错误、例如无法找到 stdin.h 等
删除并重新安装固件后、会出现一些未定义的符号、我无法在工作区中搜索这些符号
未定义 的首次引用
符号
------ --------
_delay_cycles ./main.obj
disable_interrupt ./main.obj
错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
我不确定我是否 正确安装了 CCS9.2 、或者我还必须配置工程、而不是简单地导入 CCS? 您是否有任何有关 TIDA-01485项目编译的文档、非常感谢!