This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67791:SLAA577代码未在 CCS 中编译

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67791, MSP-ISO, CAPTIVATE-PGMR, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/860781/msp430f67791-slaa577-code-not-compiling-in-ccs

器件型号:MSP430F67791
主题中讨论的其他器件: EVM430-F6779MSP-ISOMSP-EXP430F5529CAPTIVATE-ISOCAPTIVATE-PGMRMSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我购买了 MSP430F67791三相仪表。 在产品阶段、我下载了软件"slaa577g"、我尝试使用 CCS 9.2构建软件。  

1.使用新项目选项通过 main.c 打开适用于 MSP430F67791的 CCS 项目。

2.我正在尝试将"SLAA577g"软件导入到上述项目中。  

3.我正在尝试构建相同的文件、但它会引发很多错误。  

我是否遗漏了任何步骤? 我能否使用 CCS 构建三相仪表产品?  

我删除了所有 IAR 组件。 但它仍然不会构建软件。 一旦该软件在评估板中加载后正常工作、我就可以进行更改。  

感谢您的快速帮助。  

谢谢、此致
Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sriram、您好!

    SLAA577不支持 CCS、仅限于不支持向前发展。 我们建议您使用我们 的电能测量设计中心和 支持 CCS 和 EVM430-F6779的软件库。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 James 的回答。  

    我已转到 EMDC、但我们需要 HID 桥和 MSP-ISO 板。 是否有任何 OTer Launchpad 可用作 UID 桥接器? 采购延误了整个项目。  

    此致

    Sriram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sriram、

    MSP-EXP430F5529是我们推荐用于 HID 桥的唯一 LaunchPad。 作为替代方案、您可以使用基于 MSP430F5529的 MSP430 CapTIvate MCU 编程器(CAPTIVATE-PGMR)板、但您不需要对其进行编程、因为它已被编程为 HID 桥接器并支持我们的设计中心通信协议。 您还可以订购电容式触控通信隔离板(CAPTIVATE-ISO)板、而不是 MSP-ISO。

    这些电路板确实适用于 EMDC、但我们不想让用户与 CapTIvate 品牌的工具混淆。 我希望这有助于您的采购时间。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 如果您开始使用 EMDC 并遇到问题、请将其发布在新主题中。 谢谢。

    此致、

    James