主题中讨论的其他器件: EVM430-F6779、 MSP-ISO、 MSP-EXP430F5529、 CAPTIVATE-ISO、 CAPTIVATE-PGMR、 MSP430F5529
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我购买了 MSP430F67791三相仪表。 在产品阶段、我下载了软件"slaa577g"、我尝试使用 CCS 9.2构建软件。
1.使用新项目选项通过 main.c 打开适用于 MSP430F67791的 CCS 项目。
2.我正在尝试将"SLAA577g"软件导入到上述项目中。
3.我正在尝试构建相同的文件、但它会引发很多错误。
我是否遗漏了任何步骤? 我能否使用 CCS 构建三相仪表产品?
我删除了所有 IAR 组件。 但它仍然不会构建软件。 一旦该软件在评估板中加载后正常工作、我就可以进行更改。
感谢您的快速帮助。
谢谢、此致
Sriram