This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-00637:TIDA-00637 /MSP FET /CCS

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F6736, UNIFLASH, MSP430-FLASHER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/854276/ccs-tida-00637-tida-00637-msp-fet-ccs

器件型号:TIDA-00637
主题中讨论的其他器件: MSP-FETMSP430F6736UNIFLASHMSP430-FLASHER

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

在 TIDA-00637上测试了 MSP FET 闪存仿真工具调试器。根据给定的原理图、我们尝试加电并使用调试器来刷写其中的软件。 它显示错误消息"Error connecting to the Target:Unknown Device"(连接到目标:未知设备时出错)。 请帮助解决此错误。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh 您好!

    确保 MCU 已通电。 我看到有一个电源选择接头。 是否可以检查跳线设置? 可帮助您解决问题。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我已经检查了所有跳线设置、并且在 MSP JTAG 4中、第3个引脚(Vcc_target) 3.3伏已上电、但仍然出现错误"连接到目标:未知设备时出错"。 我需要知道 Vcc_tool (引脚2) 的状态吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TIDA-00637

    工具/软件:Code Composer Studio

    您好!

    在  TIDA-00637上测试了 MSP FET 闪存仿真工具调试器。根据给定的原理图、我们尝试加电并使用调试器来刷写其中的软件。 它显示错误消息"Error connecting to the Target:Unknown Device"(连接到目标:未知设备时出错)。  

    我们已经针对此错误发出了一个 TT,https://ticsc.service-now.com/csm?id=csm_ticket&table=sn_customerservice_case&sys_id=8e6988881b4d449485dca688bd4bcb5d&view=csp

     技术团队建议https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/851163?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=MSP%20debuggers 、但这对我没有帮助、

    在我之前的 https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/854276/3160064#3160064帖子中 、有人建议我检查跳线、我已经验证了。请帮助我解决此错误。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经合并了您的线程、因为它是同一个问题。 将来、请仅发布您的问题一次。

    [引用 USER="Dinesh Babu"]我已经检查了所有跳线设置、并且在 MSP JTAG 第4个引脚(Vcc_target)为3.3伏、但仍然显示错误"连接到目标:未知设备时出错"。 我需要知道 Vcc_tool (引脚2) 的状态?

    如果您在 VCC_TARGET (引脚4)处测量3.3V 电压、则板载电源必须为 DVCC 供电、并且您的 PW_SEL 跳线必须连接引脚2和3。 器件应已通电。

    由于您使用的是 CCS 和 MSP-FET、我建议尝试在电路板上加载 MSP430F6736代码示例。 尝试断开所有连接并重启 PC 电源、关闭/重新打开 CCS、拔下/插入 MSP-FET。 您的 MSP-FET 也可能需要更新。 这有望触发该过程。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

     感谢您的回复。抱歉、您发布了我们需要快速解决此问题的相同主题。

    我使用 的是 Windows 7 32位操作系统、

    Code Composer Studio 版本:6.1.00022、

    编译器版本:TI v 4.4.5

    并连接 了 PW_SEL 跳线中的引脚2和3。

    我已经尝试过您的建议。我的代码已成功构建,但我无法在 TIDA-00637板中加载代码,并且它显示相同的错误。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心。 感谢您提供更多详细信息。 我看到您使用的是较旧的 CCS 版本 v6.1.1。 如果您使用的是较新的 MSP-FET (序列号以17或更高版本开头),则问题可能与此主题有关: e2e.ti.com/.../614826 我知道这可能不方便,但您可以尝试将 CCS 版本升级到最新版本,然后查看这是否解决了问题。 此致 、James
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我使用的是 MSP-FET 序列号180600369.no、而我使用的是 Code Composer Studio 版本:8.3.1.00004。

    仍有相同的错误"连接到目标:未知设备时出错"

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    感谢您提供更多详细信息。 您还有其他 MSP430器件可以尝试使用 MSP-FET 进行编程吗? 此外、您能否尝试将 MSP-FET 与另一台 PC 配合使用? 我想确定是由 PC 还是 MSP-FET 导致的问题。 如果您可以使用当前的 PC 和 MSP-FET 对其他器件进行编程、则表明电路板上的器件已损坏。

    让我知道这些测试的结果。 谢谢。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

     感谢您的回复。 我在其他几台 PC 上尝试过 MSP FET、也尝试过对其他一些新器件进行编程。但没有改进。我认为电路板上的器件未损坏。MSP FET 未响应。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢您的尝试。 这绝对是一个具有挑战性的问题。 您是否放置了任何 LaunchPad? 如果是、您应该能够同时使用板载调试器(仅 SBW)对 EVM 进行编程。 您还可以尝试安装 Elprotronic FET-Pro430 Lite 软件、并查看当您尝试使用 MSP-FET 对器件进行编程时是否触发固件更新。

    是否有损坏 MSP-FET 的机会?

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

     遗憾的是、我们没有其他 TI LaunchPad 可供尝试、但我们更希望组装一个新的 TIDA-00637板并对其进行测试。仍然是同一个问题。

    固件已在 CCS 中完成更新。我们不知道 MSP-FET 是否损坏。但调试器在启动和期间没有响应

    调试过程、并重复显示相同的错误消息。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我们已经尝试了所有可用的主板。我认为问题不是主板或设备的问题,调试器出现故障。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    很抱歉、您在使用 MSP-FET 时遇到了这样的问题。 在替换之前、您能否尝试  MSP 调试器用户指南第5.6.5.3节中介绍的冷启动方法? 这可能是我们在更换前可以尝试的最后一项操作。 如果您在其他 PC 上尝试过该方法并尝试对其他已知器件进行编程、则会发现 MSP-FET 存在问题。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是 MSP-FET Serial 编号为600369的内部图片、但在上面的链接中、您已经提到过冷启动 它们显示 MSP-FET 串行号1407003AE 是不同的、并且它们提到了连接到一个双引脚跳线 J5、但在18系列中、两引脚跳线被命名为 J2、J5是8引脚插座。请问 如何为18系列 MSPFET 实现冷启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我与我们的内部团队再次核实这一点。 我最晚将在3天内回复您。 谢谢。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    同时、您能否尝试在另一台 PC 上安装最新版本的 MSP430Flasher 并尝试更新/恢复 MSP-FET 上的固件? 我找到了另一个线程、在该线程中、他们使用的是硬件版本2.0.6的 MSP-FET。 如果可以的话、请告诉我。

    MSP-FET:2个新的 MSP-FET 最新硬件版本不起作用:恢复失败

    我目前正在检查 J2是否可以像早期版本中的 J5那样使用。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

     我已在另一台 PC 上安装了最新版本的 MSP430 Flasher 并尝试恢复、但调试器未被识别、  USB 端口显示、但在 Flasher 中未检测到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    [引用 user="Dinesh Babu">显示 USB 端口、但在 Flasher 中未检测到该端口。  [/报价]

    设备管理器中显示的情况很好。 感谢您的分享。

    [引用 user="Dinesh Babu"] 我已在另一台 PC 上安装了最新版本的 MSP430 Flasher 并尝试恢复,但调试器无法识别,

    您共享了显示 UniFlash 的屏幕截图。 您可以尝试安装基于终端的 MSP430-FLASHER 吗? 我知道 MSP430-Flaser 页面顶部建议使用 UniFlash、但我希望它将触发固件更新或恢复过程。

    我仍在等待我们内部团队关于 J5是否已替换为 J2的反馈。 谢谢。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我已经尝试使用 MSP Flasher 终端 EXE 它的状态

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh 您好!

    非常感谢您的尝试。 在我的一侧、我从我们的内部工具团队那里听到了反馈、他们确认可以使用较新 MSP-FET 上的 J2接头(P/N 从18开始)、这与旧 MSP-FET 上的 J5接头完全相同。 学习完后、我使用较新的 MSP-FET 之一以及  MSP 调试器用户指南中第5.6.5.3节 MSP-FET HID 冷启动中总结的指令成功完成了恢复过程。 这是我所做的。

    1. 打开 MSP-FET 并将一个2引脚接头焊接到 J2位置(您的接头可能已填充)。
    2. 在 CCS 关闭且从 PC 上拔下 MSP-FET 的情况下、我在 J2上安装了一根跳线。
    3. 接下来、我将 MSP-FET 插入到我的 PC 中、我注意到它被识别为一个新的 USB 器件(这是预期的)。
    4. 然后、我将 MSP-FET 连接到目标板(您可以使用不同的目标板)、并在 CCS 中为目标器件打开了一个项目。
    5. 接下来、我在 CCS 中单击了绿色的调试按钮。 构建项目后、弹出以下"Recovery"窗口。

    6. 我单击了"Recovery"(恢复)、它成功完成了恢复、然后弹出了相同的窗口。
    7. 我单击"Cancel"、因为我刚刚恢复了 MSP-FET。
    8. 接下来、我拔下 MSP-FET、从 J2上移除跳线、并将 MSP-FET 重新插入 PC。
    9. 在 CCS 中、我在 CCS 中单击了贪婪调试按钮。 现在、出现"Update"窗口、我单击"Update"。

    10. 在完成 MSP-FET 固件更新后、它成功地对我的目标器件进行了编程。

    请尝试执行以下步骤、查看它们是否允许您恢复 MSP-FET。 谢谢。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

      感谢您之前对 HID 冷启动过程的响应。我尝试了多达6个步骤、但在该步骤中返回以下错误。

    我应该进一步尝试什么?

    谢谢、

    此致、

    Dinesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    感谢您的屏幕截图。 遗憾的是、在执行此过程时、我在 CCS 中未看到该消息。 我确实使用了 CCS v9.0.1、因此我假设这是在较新版本的 CCS 中、而不是 v6.2中。

    当您看到此消息时、您是否有任何其他设备连接到您的 PC? 您是否正在使用 USB 集线器? 在冷启动过程中、我建议移除其他 USB 设备以尝试消除此错误。 确保仅连接此 MSP-FET、并移除其他 MSP-FET、LaunchPad 等。

    “Recovery (恢复)”窗口是否弹出或仅弹出错误消息?

    此外、我看到您在 CCS 中使用的是一个与 eMeter 相关的项目。 您能否尝试使用我们的 F6736 (A)代码示例之一或创建新的空白项目? 我担心项目设置会在后台导致问题。

    请随时向我发布您发现的内容。 谢谢。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

           我们使用的是 Code Composer Studio 版本:8.3.1.00004、并且我已经在 PC 中单独测试了 MSP-FET、当显示错误消息后、恢复窗口弹出、现在我已经使用简单的闪烁 LED 程序尝试了上述所有步骤、并且没有任何变化  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dinesh:

    如果我理解正确、您在弹出窗口中单击"recovery"后收到"MSP430:Error:MSP-FET/eZ-FET recovery failed (MSP430:错误:MSP-FET / eZ-FET 恢复失败)"消息? 您可以在另一台 PC 或多台装有 CCS V8或 v9的 PC 上尝试 HID 冷启动过程吗? 我开始想知道 MSP-FET 是否因某种原因而损坏、或者您的 PC 上的驱动程序是否会导致问题。

    最后、我怀疑此问题是由于在较旧的 CCS 版本中使用以18开头的 MSP-FET 导致的、但可能还有其他因素导致了此行为、例如 ESD 或过压损坏。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

        现在、正如您所建议的、我已经使用带有示例程序(闪烁 LED)和 CCS V8.3.1的 J2跳线头尝试了 HID 冷启动过程、恢复窗口出现在下面 、我将更新弹出的 A 窗口

    现在端口显示为  、但在点击"调试"按钮后、它再次显示与相同的错误 。我已正确启动冷启动、但调试器无法识别目标。这是我认为是恢复 MSP FET 的最后一次尝试。如果有其他可能、请执行此操作 建议尽快恢复。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我已经向您购买了新的 MSP-FET、并使用样片计划(闪烁 LED)和 TIDA-00637 1级和2级充电器计划进行了测试。 它运行良好。 请参阅附件以供参考。 因此、我几乎不认为 MSP-FET 必须损坏。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dinesh 您好!

    感谢您的更新。 你是对的。 我认为您的另一个 MSP-FET 肯定已经受到某种程度的损坏。 很高兴新的 MSP-FET 能够正常工作。 我会认为这是我的侧边关闭的。 感谢您尝试我们的建议并分享这些结果。 祝您开发顺利!

    此致、

    James