This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR6843:IWR6843:用于3个发射天线和4个接收天线的速度消歧算法构成一个均匀的线性阵列

Guru**** 2547090 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/856906/ccs-iwr6843-iwr6843-velocity-disambiguation-algorithm-for-3-transmitting-antenna-and-4-receiving-antenna-form-a-uniform-linear-array

器件型号:IWR6843

工具/软件:Code Composer Studio

您好;

我们已经制作了一个带有6843芯片,的天线板、其中3 个发射天线和4个接收天线,3个发送器构成一个统一线性阵列,4个接收器构成 一  个具有12 个虚拟通道的统一线性阵列,如何扩展不模糊的最大速度,?

对于 FMCW 快速线性调频脉冲信号、最大不模糊速度为 Vmax =波长/4Tc、 其中 Tc 为线性调频脉冲持续时间。 为了获得高不模糊速度、线性调频脉冲持续时间变得太小、无法在实际系统中使用。 ,我们的系统、最大速度为 Vmax =波长/(4*TC* 3 (发送器))、

在文档中,

MMWAVE_SDK_02_00_00_04/packages/ti/demo/xwr16xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html#Figure calibration

本文档提供 了一种算法来解决案例2 发送器和 4接收器的模糊速度形成 具有8 个虚拟通道的均匀线性阵列,如何将此算法扩展到 案例3发送器和 4接收器构成 具有12个虚拟通道的统一线性阵列?

问题:

IWR1443:如何扩展毫米波传感器的不模糊最大速度

站点:

https://e2e.ti.com/support/sensors/f/1023/t/595633?IWR1443-How-to-extend-unambiguous-maximum-velocity-of-mmWave-sensor

 提供了两种可能的解决方案来扩展最大不模糊速度:

通过改变线性调频脉冲间时间来消除速度消歧

基于连续距离估算的观察结果的速度消歧

与第二种方法,第一种方法, 在3个发送器和 4个接收器的情况下很难实现。

我们没有取消第二 种算法,它与上一文档中的方法是否相同?如何应用 SDK 文档‘s 速度消歧 算法到情况 3个发送器和 4个接收器 组成 具有12个虚拟通道的均匀线性阵列???

请为我们提供帮助

非常感谢

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    有关此主题的一些文档、请访问 文件://C:/ti/mmwave_sdk_03_03_00_03/packages/ti/datapath/dpc/dpu/aoaproc/docs/doxygen/html/index.html

    搜索"扩展最大速度特性"、您将在3TX TDM-MIMO 用例中找到有关此问题的信息。

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们的测试中、所有目标都朝一个方向移动,但速度扩展后,某些点'速度为负,、我们的杂波算法和扩展卡尔曼跟踪器无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能向我们展示一些问题的图吗?  您的配置最大速度是多少?目标速度是多少?

    最棒的

    Zigang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于一周内我没有收到您的回复、我将关闭此主题。

    最棒的

    Zigang