工具/软件:Code Composer Studio
您好;
我们已经制作了一个带有6843芯片,的天线板、其中3 个发射天线和4个接收天线,3个发送器构成一个统一线性阵列,4个接收器构成 一 个具有12 个虚拟通道的统一线性阵列,如何扩展不模糊的最大速度,?
对于 FMCW 快速线性调频脉冲信号、最大不模糊速度为 Vmax =波长/4Tc、 其中 Tc 为线性调频脉冲持续时间。 为了获得高不模糊速度、线性调频脉冲持续时间变得太小、无法在实际系统中使用。 ,我们的系统、最大速度为 Vmax =波长/(4*TC* 3 (发送器))、
在文档中,
MMWAVE_SDK_02_00_00_04/packages/ti/demo/xwr16xx/mmw/docs/doxygen/html/index.html#Figure calibration
本文档提供 了一种算法来解决案例2 发送器和 4接收器的模糊速度形成 具有8 个虚拟通道的均匀线性阵列,如何将此算法扩展到 案例3发送器和 4接收器构成 具有12个虚拟通道的统一线性阵列?
问题:
IWR1443:如何扩展毫米波传感器的不模糊最大速度
站点:
提供了两种可能的解决方案来扩展最大不模糊速度:
通过改变线性调频脉冲间时间来消除速度消歧
基于连续距离估算的观察结果的速度消歧
与第二种方法,第一种方法, 在3个发送器和 4个接收器的情况下很难实现。
我们没有取消第二 种算法,它与上一文档中的方法是否相同?如何应用 SDK 文档‘s 速度消歧 算法到情况 3个发送器和 4个接收器 组成 具有12个虚拟通道的均匀线性阵列???
请为我们提供帮助
非常感谢