This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1843BOOST:#1965无法打开源文件问题

Guru**** 2534270 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/861386/ccs-awr1843boost-1965-can-not-open-source-file-issue

器件型号:AWR1843BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 CCS v8.3构建示例代码。

当我重新启动 PC 时、我的 CCS IDE 编译 MSS 工程会发生#1965无法打开源文件问题。  

如下所示:

我确保 mmw_config.h 文件已存在于"ti/demo/io_interface"路径中。

此问题是否有良好的解决方案?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否检查 CCS 项目属性->Resource->Linked Resources 并检查'COM_TI_mmWave_SDK_INSTALL_DIR'宏值。 它应链接到现有的 SDK 路径。

    复制 mmw_cnonfig.h 所需的同一 SDK 路径

    此致、

    Jitendra